This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:如何使用 BQ25883启用充电

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40496, TUSB320LAI, BQ25883, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900649/tusb320lai-how-to-enable-charge-with-bq25883

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:PMP40496BQ25883TUSB320

大家好、

我们已经设计了与具有5V USB 的 PMP40496 2节升压充电系统参考设计类似的电路板并进行了原型设计。

我对此设计有疑问、在此设计中、IC TUSB320LAI 的任务是什么? 当我有一个电力输送充电器时、如何使用 bq25883进行充电?

在其他问题上、我注意到 TUSB320LAI 不支持电力输送、但我不理解它用于 PMP40496设计的用途。

感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320用于 Type-C 系统的 CC 通信。 如果这里没有 Type-C 端口、则可能不需要 TUSb320。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    TUSB320LAI 主要用于连接 Type-C 连接器的 CC 引脚。 它将指示何时建立有效连接检测或通告 Type-C 连接的充电电平。 TUSB320LAI 应在高达15W 的充电电压(5V Vbus)下使用。 如果您有 PD 控制器、则充电功率可能会高达100W。 两者均可通过 I2C 与 BQ25883连接、以帮助实现正确的充电级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、在我的设计中有一个 Type-C 端口、但 当我连接电力输送2.0充电器(18W)时、VBUS 上有0V、BQ25883断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    谢谢你。

    我不需要超过5V 3A (15W)充电、但通过 USB Type-C 电缆连接电力输送2.0充电器(18W)时有问题。 在这种情况下、VBUS 为0V、BQ25883为断电。 IC TUSB320必须接收 I2C 命令、以便能够启用壁式充电器的5V 输出?

    谢谢!

    此致、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rederico、

    不可以、TUSB320将通过 CC 线路与另一侧的 PD 控制器进行通信。 I2C 可用于查看在 Type-C 电缆的另一侧检测到的 TUSB320。 如果可能、您可以进行的基本检查是查看 CC 线路上是否发生任何通信。 与示波器连接时、您能否探测 CC 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我进行了快速测试、并注意到 CC 线路接地、电阻为0欧姆至接地(使用万用表测量)。
    正如您建议的、在接下来的几天中、我们将在发生 USB-C PD 电源连接时通过振荡器测量 CC1和 CC2引脚上的活动。

    我让您了解一下这个进一步的测试。

    谢谢

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fedrico、

    如果没有明显的接地短路原因、我会考虑对电路板进行重新流动。 它们可以在 SMT 部件下方将两个焊盘短接在一起。 例如、当 DFP 和 UFP 连接在一起时、应测量~5.1k。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、
    两条 CC 线路接地短路似乎有点奇怪、但我们将尝试对引导进行回流焊。
    电路板未通电时、我应该读取的电阻是多少? 即使在电路板关闭时、我也有 GND CON CC 线路。

    此外、我使用的是 TUSB320I、而不是 TUSB320LAI、但我认为这不是问题。

    谢谢、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    我建议使用 TUSB320LAI。 TUSB320I 确实具有电池电量耗尽模式、当 Vcc 关闭时、Rd (~5.1k 下拉电阻)应该出现。 您还可以考虑更换电路板上的部件。