This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:通过电源切换进行复位

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879895/dp83867ir-reset-by-power-toggle

器件型号:DP83867IR

您好!

我的客户对 DP83867IR 执行了浪涌测试、发现异常行为。

它的运行方式不是通过硬复位而是断电/上 电复位来改进。

哪条电源线(例如 VDDIO)是否应关闭/打开它们?

那么、应该将电力线的电压降低多少?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    请详细说明异常行为。

    我将需要有关该部件的测试和行为的更多信息。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    感谢你的答复。

    异常行为如下所示;

    ・链路断开(未恢复)

    ・缺少 LED 电流

    μ・不能通过 MDIO 访问寄存器

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    其中执行的浪涌测试是电压引脚或 MDI 线路。 您必须对电压进行实验、以确定导致这种情况的原因。

    我建议您查看一些二极管保护部件以增加浪涌路径。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱般的维贝湖-圣

    我们无法指定测试引脚、因为测试是在其系统上执行的。

    以下第一个问题如何?

    >哪条电源线(例如 VDDIO)是否应关闭/打开它们?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurmamochi-San、

    "哪条电力线(例如 VDDIO)、它们是否应该关闭/打开?"

    这将是您的尝试和错误操作。 您将必须进行调试并查看发生了什么。

    "我们无法指定测试引脚、因为测试是在其系统上执行的。"

    浪涌/电压曲线在哪里应用? 如果我不能正确理解该测试、请提供有关该测试的更多详细信息。

    谢谢、

    Vibhu