This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:新设计的最新替代产品?

Guru**** 2815825 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, SN65HVD3082E, THVD1550, THVD2450, THVD1429, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891360/sn65hvd3082e-newest-alternative-for-new-design

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件:THVD1500THVD1550THVD2450THVD1429THVD1450

大家好、

我必须设计一个新的接口板、用于长距离(长达100m)的 RS485半双工通信、这将在未来20年内产生、因此、我需要的组件在几年内不会停产。

您是否有任何此组件的新替代方案(这已经有几年的时间)可用于我的新设计?

感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议将 THVD1500作为初步建议。  它与 SN65HVD3082E 类似、但具有更高的 ESD 额定值、更低的 ICC、并且支持更宽的温度范围。  我没有资格在长期生产寿命方面做出任何保证、但我可以告诉您、此组件由现代晶圆厂提供支持、采用广泛应用于我们的模拟产品中的工艺技术、并满足广泛客户的大量需求。

    您可以考虑使用的类似器件包括 THVD1550 (支持更高的数据速率)、THVD1450 (支持在 VCC = 3V 下运行)、THVD1429 (具有集成的 TVS 二极管以实现额外的浪涌容差)和 THVD2450 (支持高达70V 的总线高压短路)。

    如果您对这些器件有任何疑问或疑问、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的所有信息!

    这只是我需要的信息。