This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:关于 XOUT 引脚

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552, NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880460/ns16c2552-about-xout-pin

器件型号:NS16C2552
主题中讨论的其他器件:TL16C2552

您好!

您能告诉我 XOUT 引脚的相关信息吗?
数据表第22页的图5中列出了以下电路示例。
请告诉我"R=2K"电阻器安装的背景。
TL16C2552的数据表中未介绍该电阻器。
客户正在比较 NS16C2552和 TL16C2552、并关注两者之间的差异。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yusuke、

    XOUT 是一个输出、因此我怀疑它可能会保持悬空。 我可以想到的唯一原因是对这样的引脚应用直流偏置、这是为了给交流信号提供直流偏移、因此如果是这种情况、可能会有一个以 GND 为基准的内部2k 电阻器来提供此偏移。 我认为这种情况不是这样、因为当 XOUT 引脚用于振荡电路时、晶体电路可能没有2k 等效阻抗。

    -Bobby