This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV24EVK01:LV24EVK01通道链路 II 串行器/解串器评估套件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885252/lv24evk01-lv24evk01-channel-link-ii-ser-des-evaluation-kit

器件型号:LV24EVK01
主题中讨论的其他器件:DS92LV2422

大家好、我计划使用 DS92LV2422进行原理图设计、但我只能找到 snlu006/snlu006.pdf 数据。 原理图和 PCB 文件是否有电子版本? (Altium 设计或 Cadence 格式)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的原始设计文件。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们已购买贵公司的开发板型号 DS92LV244-EVK、并有一些问题需要咨询。
    snlu006.pdf 文件中的 RX 电路板原理图中未找到 J1、但实际电路板(DS92LV244-EVK)具有 J1。 我没有找到 J1型号。 您能否提供完整的原理图? 您能否提供完整的 J1模型?
    2.如何将输出 RGB 信号设置为3.3V 电平?