This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:MAX3243E 输出波形变形

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E, TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901238/max3243e-max3243e-output-waveoform-out-of-shape

器件型号:MAX3243E
主题中讨论的其他器件: TRS3253E

尊敬的

  MAX3243E DOUT 的高低电平已经变得模糊、因此看起来与方波不太像,它从方波变为正弦波

波特率119200为正常,但 921600   形状不正确,如果斜率上升、则0除以1的边界不会清除、 将会出现错误、

任何建议? 提前感谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    这是因为驱动器实施了压摆率限制以降低 EMI。  因此、该器件指定的工作电压仅为500kbaud。  提供的驱动程序速度更快、无法显示此行为。  例如、您可以评估 TRS3253E。

    此致、
    最大