This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:开口销(DIN)的危险

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872303/max3243e-danger-of-open-pin-din

器件型号:MAX3243E
您好!
如果未使用的 DIN 打开、是否会损坏? (由于闩锁等原因)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki - San、

      由于 DIN 引脚中没有内部上拉或下拉电路、 因此不建议 将其 保持未连接状态。 但是、如果您这样做、即使 存在一些波动、也不会损坏开路引脚本身。 BTW、这些器件在认证期间经过闩锁测试后才会发布。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    感谢您的快速回复。

    很抱歉、我将检查内容并再次回复。