This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:寻找解决方案

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116, TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890478/tpd5s116-looking-the-solution

器件型号:TPD5S116
主题中讨论的其他器件: TPD12S521

尊敬的团队:

我们正在寻找 TI 器件来替代 HDMI2C1-6C1。

TPD5S116是我在 TI.com 上找到的最接近的一个、但没有我需要的 HEAC 功能。

您能给我们您的建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    该器件的专家位于中国、因此请预计会延迟响应。 提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    期待您的建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查 TPD12S521以满足您的要求。

    我们没有 HEAC 功能,该功能必须具有吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    必须具有 HEAC 功能。 我们能否使用多路复用器件进行设计? 有人推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    抱歉,对于 TPD 设备,它没有 HEAC 功能。 我不知道其他产品线是否具有合适的器件。