This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TPS2561DRC 接口调整?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880533/tusb8041-tps2561drc-interfacing-justification

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TPS2561

你(们)好

  控制器数据表中的设计页面(第33页)描述 了 TPS2561 (配电开关)与控制器的连接。而在第 3页主题中、标题为"说明(续)"的段落2状态

"一个单独端口电源控制集线器根据的请求打开或关闭每个下行端口的电源
USB 主机。 此外、当单独端口电源控制集线器检测到过流事件时、仅为供电
受影响的下行端口将关闭"

因此、如果我在外部提供电源(每个端口5V @ 500mA (因为我希望它在 USB 2.0中)、那么我需要使用 TPS2561。如果是、为什么? 因为有人说"当一个单独端口电源控制集线器感测到过流事件时、只 会关闭受影响下行端口的电源"-这与  我所需的功能相同   

我应该如何配置引脚 OVERCURRxz 和 PWRCTLx/BATENx。如果没有配电 ICOR、这些引脚应该路由到哪里?

控制 器是否具有过流保护或仅是用于感应的引脚 OVERCURxz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pidugu、

    任何支持 USB 3.0的端口都应提供900mA 电流。  如果您仅连接端口的 USB 2.0线路、只要禁用电池充电模式、您就可以将每个端口的功率限制为500mA。  如果连接了 USB 3.0信号且仅提供500mA 电流、则器件仍将以 USB 3.0速度进行连接、但总线供电设备可能存在互操作性问题。

    集线器仅提供电源开关控制线(PWRCTL 和 OVERCURRZ) 集线器无法直接控制下游端口的 VBUS、因此您需要一个外部电源开关。  OVERCURRZ 引脚仅用于感应、它允许集线器向主机报告过流事件。

    此致、

    JMMN