This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:限速

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889230/tusb1210-limiting-speed

器件型号:TUSB1210

大家好、团队、

我的客户对 TUSB1210有疑问。 请在下面回答吗?

他们希望使用的器件达到 USB1.1操作。 具体而言、他们希望避免线性调频脉冲信号。

查看其数据表 P22、我们可以使用一个寄存器来选择速度。

问题是什么

  1. 器件能否通过设置寄存器来修复模式?
  2. 如果问题1是肯定的、是否有关于 OTG 访问格式的描述?
  3. 如果问题1不是、是否有其他方法限制速度小于或等于 FS (USB1.1)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XcvrSelect 寄存器默认为 fs。 如果 USB 控制器未更改或 TermSelect,1210将在 FS 继续运行。

    这取决于您的控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 支持团队、
    我是 Yamanaka @ Advantest。 感谢你的答复。

    实际上、此部分中的配置文件是在外部创建的 bin 文件、无法确认内容。
    如果该寄存器设置为默认值、则该设备仅在 FS 或 LS 模式(USB1.1)下运行?
    请告诉您。

    此致、
    Yamanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果不是由控制器更改、则默认设置为 FS/LS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    当无法在 HS 模式下建立通信时、如何将 TUSB1210设置为切换至 FS 模式?

    如果 USB 不能在 HS 模式下运行、我认为它将切换到 FS 模式、但我确认了 TUSB1210和一些 HS 模式运行器件、但如果它不能在 HS 模式下运行、我将不会在 FS 模式下执行 CHARP。
    这是 TUSB1210的规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果设备无法在 HS 模式下运行,控制器不应将‘1210指示为信号线性调频脉冲。