This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV621:未使用的引脚和 AUX BW

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891300/ts3dv621-unused-pin-and-aux-bw

器件型号:TS3DV621

你(们)好

关于未使用的引脚、如果不使用 HPD 引脚和 CEC 引脚、我们是否可以将这些引脚保持断开?

另外、关于 AUX+/-引脚的带宽、可以允许多少带宽? 是否可以用作150MHz LVDS 时钟的输入。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    您可以将 HPD 和 CEC 等未使用的模拟 I/O 端口保持断开状态。  

    AUX (和每个通道)的最大带宽为2.2GHz。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K-San:

    感谢您的回复。 我明白了。

    此致、

    本志本