This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:TX 和 RX 字节无增加、处理器与 PHY 芯片之间无活动

Guru**** 2931960 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887292/dp83849id-no-increase-in-tx-and-rx-bytes-and-no-activity-from-processor-to-phy-chip

器件型号:DP83849ID

您好!

我们在或项目中使用 DP83849ID 以太网 phy 芯片。 phy 芯片通过 RMII 连接到处理器、我们使用的处理器是 i.MX 6ULL。 如前一个 E2E 主题所述、我们将 DP83848驱动程序用于此以太网 phy 芯片。 我们的问题是、当我们在电路板和笔记本电脑之间建立静态 IP 连接时、它会显示为笔记本电脑中建立的连接、而在控制台中、它会显示为"Link is up - 100Mbps/full - flow control Rx/TX"。 但是、当我们尝试从笔记本电脑 ping 板时、或者相反、它显示为"无法访问目标主机"。 我们检查了电缆是否正常工作、创建静态连接的过程也是正确的。 当我们从处理器探测 TX 线到 phy 芯片、同时从电路板启动 Ping 时、它在线路中显示没有活动。 此外、当我们在电路板的控制台中提供 ifconfig 时、RX 和 TX 字节不会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    TX 线是 PHY 的输入。 如果链路建立后线路上没有活动、则可能是 MAC 有问题。 MAC 在发送数据之前如何检查链路?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    删除 phy 芯片中的扩展模式设置后、我们能够 ping 笔记本电脑。

    谢谢、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    当我们测量 Dp83849id 的 CLK2MAC 引脚时、50MHz 时钟振幅约为1V。 该引脚直接连接到处理器参考时钟输入。 您能告诉我这种电压下降的原因是什么。 对于终端、我们已将50E 电阻器从 CLK2MAC 连接到接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    在进行测量时、是否将 CLK2MAC 引脚与50E 和处理器隔离以避免额外负载?

    谢谢、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    当我们移除50E 端接电阻器时、问题已得到解决、但时钟脉冲振幅为4V、而不是3.3V。

    谢谢、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    在测量期间、MAC 是否仍然连接? 该引脚的状态是什么?  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    是在测量期间、MAC 仍然处于连接状态、当我们探测 MACtoPHY CLK 引脚时、频率为50MHz、峰-峰值电压为-1V 至4.2V。 该电压需要为0至3.3V、不是吗?

    谢谢、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    这可能是由于阻抗不匹配造成的。请将引脚与 MAC 隔离并进行测量。 如果您仍遇到问题、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    很难将引脚与 MAC 隔离、但无论如何、我们会尝试将其隔离。 在平均时间内、请告诉我们克服此阻抗不匹配的方法。

    谢谢、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    如果不知道处理器的阻抗、就很难克服阻抗不匹配、但听起来像是50欧姆端接、您的信号电平太低、移除50欧姆电阻会使峰间信号过大。 您可以尝试使用靠近 PHY 的33欧姆电阻器或17欧姆电阻器、以查看哪种电阻器可提供最佳性能。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您提供相关信息。 我们将尝试您所说的内容、并让您了解观察结果。

    谢谢、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    您是否仍然看到任何问题?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    现在、已卸载端接电阻器、现在工作正常。

    谢谢、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    听起来不错、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请打开一个新主题。

    谢谢、

    Nikhil