This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS108:ESD 额定值

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872527/sn65lvds108-esd-ratings

器件型号:SN65LVDS108

我一直在尝试找到该器件的确切 ESD 值。 数据表显示如下:

静电放电、A、B、Y、Z、 和 GND (3) 3类、A:12kV、B:500V

其他输入(启用等)会怎么样? 什么是? 什么是 B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    遗憾的是、这是一款非常旧的器件(1999年发布)、因此我无法找到与其 ESD 资质相关的任何文档。

    A 和 B 是端子。  您可以参考 MIL-STD-883C 方法3015.7来了解测试方法。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实在太糟糕了。

    如果 A 和 B 应该是端子(LVDS 对)、那么属于同一个引脚的两个引脚中的一个将具有更高的 ESD 额定值?

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    端子 A 和端子 B 与器件 A 和 B 引脚无关;它们是 HBM 测试仪的端子。

    此致、

    I.K.