This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:接收器 VID 上的干扰

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880203/tcan334-glitch-on-vid-for-receiver

器件型号:TCAN334

大家好 、

当 TCAN334用于接收器时、如果 VID 上出现毛刺脉冲并且毛刺脉冲电压介于下图所示的0.5V 和0.9V 之间、那么 Vo (RXD)是否会保持不变而不发生变化?

如果干扰电压低于0.5V 或高于下图所示的0.9V、我是否知道:

1. Vo (RXD)是否会改变?

2. 如果问题的答案是肯定的、那么对于低于0.5V 或高于0.9V 的干扰电压、最短时间要求是什么?

  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这是一个有趣的问题。 为了更好地了解这些条件与某些数据表值的关系、让我们先看看接收器的工作原理、然后看看理论时序。

    ISO 11898-2标准规定、所有低于500mV 的总线差分状态均应解释为隐性状态、所有高于900mV 的状态均应解释为显性状态。 TCAN334的数据表中将其描述为接收器输入阈值。 假设我们的开关实际正阈值在700mV 时处于该范围的中间。 数据表还定义了120mV 的迟滞值。 这意味着在理论接收器中、当差分电压上升到700mV 以上时、接收器会记录显性状态-当差分电压下降到580mV 以下时、接收器会记录隐性状态(请注意、这些值用作示例、实际值可能会有所不同)。   对于您描述的正毛刺脉冲、差分 VID 必须上升到高于700mV 的 Vth+、然后在时间毛刺脉冲中下降到低于580mV 的 Vth-。 为了保持抗噪性、应该避免使总线差分停留在这个不确定区域(500mV < VID < 900mV)的条件。 如果不能这样做、接收器将易受噪声尖峰的影响。

    假设 TCAN334暴露在上述条件下、我们可以确定 RXD 引脚在不同 Tglitch时序 下的反应。 首先、如果我们假设 Tglitch>tpRH 或 Tglitch>tpDL、我们可以预计 RXD 线上会出现一个脉冲、该脉冲与接收器输入端看到的干扰成正比。 在这种情况下、干扰比信号通过器件传播到 RXD 线所需的时间长。 从相反的一端看、如果 Tglitch< TR 或 Tglitch< TF、则 RXD 上的失真将达到最小。 这是因为在干扰恢复之前,接收器的反应速度不足以改变引脚状态。

    毛刺脉冲…的最短时间要求是多少

    您的问题有两个可能的答案。 第一个问题是、脉宽小于接收器上升/下降时间的 VID 上的毛刺脉冲很可能不会影响感应的 RXD 状态。 第二个是 RXD 上的引脚状态只与采样点期间的 CAN 控制器相关(在大多数情况下)。 这意味着、通过 TCAN334传播的潜在干扰必须直接落在该采样点上、以影响控制器接收到的数据。 最后、我要重申、总线不应在500mV 和900mV 之间的中间电势中悬空。 如果超出此范围、系统将不受可能导致您所描述的干扰的低电平噪声的影响。

    请告诉我、这种解释是否合理、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢详细的解释。

    此致!

    Hao