This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:max232e 电容器值

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891254/max232e-max232e-capacitor-values

器件型号:MAX232E

由于数据表中有一个 C1至 C4的排印错误(数据表中为1mF、而不是1µ Real)、我想知道是否 CB旁 路也发生了同样的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    是的、很好的收获。  这是同一个问题。  这个应该是 UF。  感谢您的讲解。

    最大