This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A

Guru**** 2391115 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889224/tusb8044a-tusb8044a

器件型号:TUSB8044A

我设计了一个 USB 3.0集线器电路、请参阅 TUSB8044AEVM。 电源电压正确。 将其上行端口接口插入计算机后,Win10操作系统中设备管理器的通用串行总线控制器列表显示:未知 USB 设备(设备描述符请求失败)。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认:

    • 空 EEPROM 未连接到集线器。
    • SMBUSz = 1
    • USB_VBUS 大于450mV
    • 提供良好的散热焊盘接地连接。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 JMMN

    我可以确认:

    1。空白 AT24C04连接到集线器、但集线器引脚38 (SCL/SMBCLK)和集线器引脚37 (SDA/SMBDAT)连接到 AT24C04、而不被上拉或下拉。
    2.是的。 SMBUSz 是高电平。
    3.是的。 USB_VBUS 大于450mV、约为516mV。
    4.是的。 提供良好的散热焊盘接地连接。
    5. 24MHz 时钟正常。
    6.集线器针脚49 (TEST)保持未连接状态,但测量的电平较低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能否安装 usbview.exe 或 USB 设备树查看器并发送连接集线器时显示的屏幕截图?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JMMN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN。

    1。空白 AT24C04连接到集线器、但集线器引脚38 (SCL/SMBCLK)和集线器引脚37 (SDA/SMBDAT)连接到 AT24C04、而不被上拉或下拉。

    这种情况是否导致了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SDA/SCL 上没有上拉电阻器、我本来不会认为 I2C 是个问题、但我注意到 USB 上的 PID 被设置为0002、这似乎表示集线器从 EEPROM 中读出全为零。  

    您可以尝试将其删除吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JMMN

    我删除了 AT24C04、但问题仍然存在。 USB 设备树查看器中的显示完全相同。 因此、我不会向您发送屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JMMN

    我的原理图如下所示、请为我检查。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_USB3_2D00_HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到上游 SS TX 对上安装的交流电容器、需要安装这些电容器才能进行 USB 3.0连接。

    上游端口插座似乎是 Type-A 插座、而不是用于上游端口的预期 Type-B 或 Type-C。  由于电路板布局中已经考虑了 RX - TX、您能否确认布线是否直通?  此外、您是否可以访问示波器来检查从上行端口到主机的 USB DP/DM 线路上的流量?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、 JMMN


    在第二个问题上、"布线直通类型为 b?",我这里没有文档和原理图。 您是否愿意为我提供帮助并为我提供更多 说明和规格?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、JMMN

    我检查了电路板。

    虽然我使用 Type-A、Type-A 的引脚5 连接到 TUSB8044A 的引脚56。 我认为这些连接可能正确吗?

    R455和 R458被电容取代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型的 A 型到 B 型 USB 电缆在电缆内部交换 RX 和 TX。  典型的 A 型至 A 型电缆也是如此。  请参阅下面 USB 3.1规范中的部分。  这可能会导致此问题、因为您也在交换路由中的 RX 和 TX 线路。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、JMMN。

    1.我的电缆是 Rx 和 Tx 交换的。 我更改了它。

    2. TUSB8044A‘s USB2.0集线器工作正常。

    TUSB8044A 的 USB3.0集线器无法正常工作、USB 设备树查看器显示它不是集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 查看器上的该条目报告为高速设备、似乎没有发生 USB 3.0握手。  您能确认返工吗?  您是否有可用于查看这些行的范围?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、JMMN。

    上游接口的 Tx 信号显示在示波器中:

    e2e.ti.com/.../Upstream-Tx.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信令看起来像 LFPS 轮询、这意味着 USB 3.0握手未完成。

    能否检查您是否在主机的 TX 上看到类似的 LFPS 轮询?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JMMN。

    我不知道这一问题的原因是什么?它是信号完整性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JMMN。

    我从示波器中得到了 TUSB8044a Tx 和 Rx 的波形。   TX 是 first.e2e.ti.com/.../TUSB8044a-TX.mp4

    e2e.ti.com/.../TUSB8044a-RX.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于在连接的 TX 和 RX 两侧都看到信号、我认为这是一个信号质量问题、妨碍了 USB 3.0链路的成功建立。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JMMN。

    是否有任何保存方法?  请告诉我。

    我想使8024的 usb3.0工作、即使它不稳定、至少可以对重新设计进行一些改进。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否接受我的朋友的请求并通过直接消息向我发送电路板返工照片?

    此致、

    JMMN