This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:您能告诉我 Beta (A0)和 Beta (A1)之间的区别吗?

Guru**** 2881070 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870887/ds250df230-could-you-tell-me-difference-between-beta-a0-and-beta-a1

器件型号:DS250DF230

大家好、

我的客户有 DS250DF230EVM、安装的器件是 DS250DF230 Beta (A0) 、REG_F0为0x00。
我认为 DS250DF230 Beta (A1) REG_F0是0x01 是新版本、您能告诉我 这种差异吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人很快就会回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以给你回信吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

     

    DS250DFD230修订版 A0与 A1设计几乎完全相同。 与 A0相比、A1生产器件的功能仅有三个小的变化、如下所示。

    • 在极高温度下改善眼图张开裕度
    • 优化以收紧整个 PVT 的 CDR 锁定时间分布
    • 为通道配置为 CDR 旁路模式时的 Tx 输出振幅添加了位控制

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    感谢您的友好支持。
    我想提出 以下其他问题。  
    ------------------------------------------
    •在极高温度下改善眼图张开裕度
    [Yaita]我明白了。

    •优化以收紧整个 PVT 的 CDR 锁定时间分布
    [Yaita] "PVT"是什么意思?

    •为通道配置为 CDR 旁路模式时的 Tx 输出振幅添加了位控制
    [Yaita]我确认了编程人员指南第49页并 理解了它。 A0设计是否固定在默认设置(REG_0x1A[7:6]= 1)?
    ------------------------------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PVT 表示"过程电压和温度"

    对于 A0版本、当重定时器设置为 CDR 旁路模式时、输出幅值是固定的、不可调;该值大约为~700mVpp。

    此致、

    Rodrigo Natal