This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:时序要求。

Guru**** 2962090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899123/tl16c754b-timing-requirement

器件型号:TL16C754B

你(们)好。

我想知道时钟为48MHz 时的时序要求。

当时钟使用48MHz 时、我们很难 确保 T8S 和 T8h 的安全。

您能告诉我您的建议吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您能否详细说明一下您的意思:"当时钟使用48MHz 时、我们很难 保护 T8S 和 T8h。"

    我假设您在发送和接收数据时遇到某种类型的信号完整性问题???

    "我想知道时钟为48MHz 时的时序要求。"

    您使用的波特率是多少?

    您是否曾尝试发送0xAAHex 并测量 TX 上的位周期、然后将其与 RX 上的位周期进行比较以查看位差?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby。

    请参阅数据表中的以下内容。

    当 XTAL1为48MHz (2nSec)时、 它在20ns 内进入10个时钟。

    我认为在20ns 内不可能下降。

    我应该如何处理它?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    T8S 和 T8h 是需要满足的最小值、以便连续读取/写入效率达到100%。 如果您只是将 IOW/IOR 拉至低电平、然后又拉至高电平、例如1us、您仍然可以使用48MHz 时钟进行读取/写入、但速度会慢得多、效率不是100%。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby。

    感谢你的答复。

    这是否意味着您无需与时钟同步?

    换言之、如果(IOW/IOR 为低电平、然后为高电平)保护20ns、效率是否100%?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    "这是否意味着您无需与时钟同步?"

    是的、您回答正确。 与时钟同步会使在高速时使用此器件变得非常困难。

    "换句话说、如果(IOW/IOR 低电平然后高电平)保护20ns、效率是否100%?"

    我不确定我是否遵循您在这里的意思。

    -Bobby