This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:如果我们在 TI 售后服务中购买、是否可以混合使用两个版本(修订版 A0和修订版 A1)?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872657/ds250df230-is-there-possibility-to-mix-two-versions-rev-a0-and-rev-a1-if-we-purchase-from-ti-aftertime

器件型号:DS250DF230

大家好、

我知道 DS250DF230修订版 A0和 A1有两个版本。
 如果我们从 TI 售后服务购买、是否可以混合使用这两个版本?
如果答案是肯定的、 是否可以在不读取0xF0寄存器的情况下对其进行区分?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A1是生产版本。 因此、TI 不再销售以前的 A0版本。 从功能上讲、这两个版本是相同的、因此、如果 A0库存仍在客户处、则可以使用这两个版本。 TI 建议仅将 A0用于内部工程评估、而不用于量产发货。

    唯一区分这些问题的方法是通过0xF0寄存器。

    因此、

    Rodrigo Natal