This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901095/tca9546a-tca9546a

器件型号:TCA9546A

我认为这种设置应该始终有效(见下图)、我对吗? 谢谢!

Vdpum=Vcc=1.8V 或2.5V 或3.3V、Vdpu0=Vdpu1=Vdpu2=Vdpu3=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Derek、

    你是对的。 我认为您的设置没有问题。

    -Bobby