This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:输入上的电流消耗为20mA

Guru**** 2930170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898605/sn65hvs882-20-ma-current-draw-on-input

器件型号:SN65HVS882

我在一种奇怪的情况下、输入电流消耗似乎接近20mA (1k2上为~22V)。 我已经知道了,至少暂时没有东西可以检查,我想知道其他人是否看到过这样的东西。 我在开关输入滤波器的电阻器 R82的输入端有~23V5、在电阻器的另一侧有略高于1V 的电压。 我已经检查了两个板、它们的运行方式相同。 作为黑暗中的最后一个稳定点、我移除了输入滤波器上的电容器(C70)、以防电容器全部损坏。 正如预期的那样、这没有什么帮助。 电源板连接到接地层。 DB0和 DB1是悬空的(阅读有关4V5的内容)。

我并不是很期待有明显的芯片问题、但如果我错过了某个东西、或者这会引发一些回忆、我想在深入研究电路板之前会询问一些人。

电源输入

开关输入和 LED

GND 高于0V。 GND2高于0V/2

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    电流由 RLIM 电阻器限制。 您使用的 RLIM 值是多少? 您的电流限制是多少?

    kΩ 器件的额定电流限制为3.6mA (通过 RLIM = 25 μ A)、可以轻松地降低电流限制以进一步降低功耗、如数据表"数字输入"部分所示。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RLIM 如原理图(36k)所示、因此应该大约为2.5mA。 您是否建议使用另一种方法来测量电流限制?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您能否分享有关具体连接到开关的详细信息以及显示 开关输入和 LED 原理图的输入-它如何连接到 SN65HV

    当您在电阻器的另一侧看到1V 电压时、开关节点看起来会被 GND 下拉。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    标有开关的输入连接到+24V。 它实际上通过一个焊接桥进行连接以进行测试。 我也测量了该电势。

    电阻器的一侧在标称24V 电压下进行测量(我记得它实际上更像是23.5)、另一侧在1V 电压下进行测量。 因此、我对20mA 的电流消耗有一些看法。 考虑到电阻器的大小、触摸也会变得很热、因此这进一步证实了电流消耗。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将4K75电阻器串联至1K2

    • VIN = 23V68 4.973 205
    • 介于 4K75和1K2 = 4V973 ->(23.68-4.973)/4750 = 3.9mA 之间
    • 介于1K2和引脚4 = 0V205 ->(4.973-0.205)/1200 = 4mA 之间
    • 完整性检查(23.68-0.205)/(1200+4750)= 3.9mA
    • 等效 R DROP 引脚4至 GND =(0.205/0.039)= 52R

    已添加一个与1K2串联的910R 电阻器

    • VIN = 23V61
    • 910R 和1K2 = 13V80 ->(23.61-13.8)/910 = 10.8mA 之间
    • 介于1K2和引脚4 = 0V576 ->(13.8-0.576)/1200 = 11mA 之间
    • 完整性检查(23.61-0.576)/(1200+910)= 10.9mA
    • 等效 R DROP 引脚4至 GND =(0.576/0.011)= 52R

    910R 串联电阻的情况下运行

    • VIN = 23V6
    • 介于1K2和引脚4 =1V06 -->(23.6-1.06)/1200 = 18.8mA 之间
    • 等效 R DROP 引脚4至 GND =(1.6/0.019)= 56R

    我认为第二个等效电阻压降看起来可疑、因此我添加了第一个来确认。

    已确认不仅在引脚4与 GND 之间没有电阻器、而且在断电时没有测量电阻器。

    输入几乎看起来是模拟电阻器、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    甚至会将输入电压降至检测阈值以下。 它使这个问题变得更糟,而不是更好。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    您提到了标记为 switch 的输入连接到+24V。 -"输入"连接到什么?

    输入是否连接 到 SN65HVS882的"IPX"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    是的、我测试的块连接到 IP0 (引脚4)。 这是一个分层原理图、我没有列出开关输入块(8)#0的细分、它只重复上述电路8次(每个输入一次)。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里感到很损失。 我可以告诉他们的连接与原理图相匹配、并且非开关信号电平看起来一致。

    现在、我的所有测量值和检查结果实际上似乎都指向'882。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    为了帮助调试:

    • 您是否在移除882并使信号路径短路时进行了检查? 问题是否仍然存在?   在大多数情况下、IC 会损坏、因为它超过了绝对最大值条件。
    • 拆下 IC 并用新的 IC 替换它是否解决了问题?

     当然、您可以降低输入电压以降低功耗、但 这是您在应用中必须看到的结果

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Saminah C"]是否在删除882并短接信号路径时检查过?

    嗯、那么没有信号、需要检查什么?

    [引用 user="Saminah C"]移除 IC 并将其替换为新 IC 是否解决了问题?

    我已经检查了多个电路板上的多个 IC。 都是一样的。 由于是 PowerPAD 器件、因此更换 IC 显然并不容易。 我不确定我的设备是否会将其移除。

    [引用 user="Saminah C"] 您当然可以降低输入电压以降低功耗,[/quot]

    功耗是一个症状、而不是问题。 电流应限制为2.5mA、然后输入端的电压将上升到高于检测阈值。 这不是发生的情况。 您提出此问题会引起担忧。

    [引用 user="Saminah C"] 在大多数情况下,IC 因超出绝对最大值而损坏。

    这是24V 器件。 任何非逻辑输入上的绝对最大值为36V。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在较低的电压下进行检查、但考虑到我已经进行的电阻测量、如果测量结果有任何影响、我会感到惊讶。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如预期的那样、电源设置略高于16V

    • VIN = 15V38
    • 介于1K2和引脚4 =0V651 ->(15.38-0.651)/1200 = 15.4mA 之间
    • 等效 R DROP 引脚4至 GND =(0.651/0.015)= 43R

    电流镜看起来稍有不同、但似乎没有实质性变化。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这些测试中的 Rex 引脚电压如何? 20mA 是否发生在多个器件上?  

    此外、在 RLIM 上测量的电压是多少?

    此致

    Saminah

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    [引用 user="Saminah C"]这些测试中 Rex 引脚电压如何?

    ~0V。 指示灯不亮。

    刚刚检查、实际读数为~20mV

    [引用 USER="Saminah C"] 20mA 是否发生在多个器件上?  [/报价]

    两个电路板上的三个器件。

    [引用 user="Saminah C"]此外,在 RLIM 上测量的电压是多少?

    1V253.

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 RLIM 侧工作正常。

    RLIM=25k Ω:1.25V/25k=50uA、电流限制为50uA*72=3.6mA。

    RLIM=36k Ω 1.25V/36k = 35uA、电流限制为35uA*72=2.5mA。

     

    您能否移除 LED 以查看 IPX 电流是否会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的示波器探头在其他地方、我有一些廉价的替换件、所以我在移除 LED 之前等待了这些探头。

    检查24V 显示的噪声小于20mV。

    重新检查同一器件上的第二个输入没有差异。

    最后移除 LED 也没有什么不同。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    隔离此问题的最佳方法是尝试仅在具有24V 输入的全新电路板上使用882、并检查您看到的电流是多少? (不连接882所不需要的 LED 驱动器或任何其他外部组件)。

    20mA 电流使我认为 IC 已损坏、但您提到过您已经使用其他882个器件进行了测试、并发现了同样的问题?

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Saminah C"]您提到过您已使用其他882个器件进行了测试,发现了同样的问题?

    是的、我有。

    [引用 user="Saminah C">]隔离此问题的最佳方法是尝试在具有24V 输入的全新电路板上仅使用882并检查您看到的电流是多少? (未连接 LED 驱动器或882所不需要的任何其他外部组件)。[/引述]

    一个澄清问题:IC 的方框图显示 IP 引脚上的输入电流通过 LED 引脚流出并接地。 这将使 LED (或至少一个电阻器)成为强制性要求。 是这样吗?

    我刚刚收到了评估板和更换 IC、以便进一步进行比较。 我似乎需要弄清楚如何将这个芯片取下。 也许是一个凿子:)认真地,我计划切割引脚,然后看看我可以尝试从散热垫中释放 IC 的东西。

    我倾向于在回流过程中出现某种糟糕的 IC 批次或某种热故障。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    请参阅以下无 LED 实现 方案-不带输入电阻器和指示灯 LED 的最简单输入配置通常用于低成本微控制器应用、其中状态 LED 连接到控制器的通用输出。

    我还倾向于损坏 IC。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到问题的根源。 我将需要弄清楚 IC 是否能够承受、并进行返工以进行进一步测试

    如果您查看初始 POST (并在此处突出显示)、您可以看到输入和 LED 引脚反向、引脚编号反向。 我现在得到1k2上的2V9或大约2.4mA

    一切都适合。

    Robert

    我仍然希望得到上述电路问题的答案。 只要我可以使用开路代替移除的 LED 或短接、我的测试返工就会更轻松。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    最好了解已确定的根本原因。

    对于您有关 LED 的问题、我认为这两种方法都可以。 如果 Rex 对地短路、输入电流 将流入路径1和2。 如果 Rex 为开路、则电流仅进入路径2。 但是、接地可能是一个更好的选择、因为某些项目是以这种方式指定的。   

     

    谢谢

    Saminah