This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:在转接驱动器模式下、自适应 EQ 启用设置是否被忽略?

Guru**** 2946420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872825/tmds181-does-adaptive-eq-enable-setting-being-ignored-when-in-redriver-mode

器件型号:TMDS181

如果在以下模式中禁用了自适应均衡器、我需要进行确认。  

1) 1)寄存器0x0A 设置为值0xB2。 这将设置位[5]以选择自适应 EQ。  

2)数据速率输入3.4Gbps、这将把芯片设置为转接驱动器模式。

我阅读了数据表、其中转接驱动器模式仅具有固定 EQ。 但是、寄存器0x0A 中的位[5]是否被覆盖以实现固定 EQ 未显式说明。  

-另一方面、在转接驱动器模式下、寄存器0x0A 的位[5]设置是否被忽略?

请告诉我。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、转接驱动器模式仅具有固定的均衡、并且可通过寄存器0x0Dh 设置均衡。

    谢谢

    David