This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LDO 噪声灵敏度与输入电源频率的函数关系

Guru**** 2863410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872897/lmh1297-ldo-noise-sensitivity-as-a-function-of-input-power-supply-frequency

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: TPS62150

您好!

在相关主题中、请求提供有关 LMH1297内部 LDO PSRR 的信息-收到的响应是 LDO 可以处理最大20mV 的噪声。

所选的电源是 TPS62150、它具有以1.25MHz 和2.5MHz 运行的选项- 20mV 噪声要求是否与频率无关?

……这样可以选择1.25MHz 还是2.5MHz?

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    最大电源噪声为20mVpp、最高频率为1MHz。 从1.1MHz 到50MHz、它是10mVpp。 因此、存在噪声/频率相关性。

    为了检查器件电源噪声敏感度、我们对直流电源耦合电容器进行了解焊、然后对直流电源进行了超正弦波。 实际上、使用直流电源耦合电容器时、该噪声会严重衰减、甚至不会接近10或20mV 噪声。 因此、请遵循数据表中推荐的电源耦合电容器、并将其尽可能靠近器件放置。 我不会期望噪声水平远低于10或20mV。

    此致、Nasser