This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SATA 眼图模式问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891164/sn75lvcp601-sata-eye-patter-issue

器件型号:SN75LVCP601

大家好、

客户使用 SN75LVCP601来执行 SATA Gen1~Gen3信号转接驱动器、但现在发现 Gen1信号的眼图未通过、客户测量 TP4点。

0dB 更具前景、但找不到可调参数、是否可以使图片中的圆圈稍微高一点可调模式?

已附加客户测试结果、您是否对此问题有任何建议或调整模式(DE&EQ 和露点)。

e2e.ti.com/.../PD_2D00_1471_5F00_GEN1_5F00_SN75LVCP601_5F00_202000323-_847607892C67_.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    SN75LVCP601只有几个波形控件。  遗憾的是、控制 DE 和输出振幅(VOD)的能力已降至单个 DE 控制。  在您的情况下、我建议使用 T3或 T6解决方案、这些解决方案符合内眼罩、只需稍微触摸外眼罩即可。  外部掩码对整体链路性能的重要性要小得多。

    此致、

    Lee