This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:RGW 封装图

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889772/pca9545a-rgw-package-drawing

器件型号:PCA9545A

大家好、

我的客户询问 我们是否要提供该器件的 RGW 封装图?

如果我们有供客户参考的文件、请向我提供、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    您在哪里可以看到采用 RGW 封装的此器件? 我们的网上商店有 RGY、PW 和 DW。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    它已经在 d/s (第3页)上,RGW 封装是否还在发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    软提示:对此是否有任何反馈?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我无法在线找到 PCA9545ARGW 名称下的任何设备。

    我正在向我们的产品营销人员核实此封装是否存在。

    "RGW 封装是否已发布?"

    据我所知、我们不再制造新的"PCA"器件、而是专注于 TCA、因为它们利用了我们最新的工艺技术。 我不希望我们以 PCA 的名义发布 RGW 封装。。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我刚才确认我们没有任何活动的 PCA9545ARGW。 我认为、这可能是器件的潜在封装、该封装本来打算制造但从未完成(不确定原因)、这就是它出现在数据表中但实际上不存在器件的原因。

    谢谢、

    -Bobby