This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:DS14C232CM/NOPB 的兼容器件

Guru**** 2925720 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232, TRS3232E, TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872675/max232-compatible-device-of-ds14c232cm-nopb

器件型号:MAX232
主题中讨论的其他器件: TRS3232ETRS3232

大家好、团队、

我的客户使用了 DS14C232CM/NOPB (EOL)、客户正在寻找替代器件。 是否有引脚对引脚兼容的器件? 我认为 MAX232兼容、但我找不到 DS14C232CM/NOPB 的足够信息...

此致、
Satoshi Yone