This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCA9548A-Q1:I2C 死锁风险

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879399/ccs-tca9548a-q1-i2c-deadlock-risk

器件型号:TCA9548A-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

在我的设计中、使用了 TCA9548A-Q1。 如果一个下行端口(例如通道0) SDA 始终处于低电平(死锁)、处理器是否可以正常访问其他通道? 换言之,当一个通道死锁时,其他通道和上行端口是否可以正常工作?

谢谢。

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gavin、

    如果 Ch0 SDA 卡滞、您可以尝试切换 SCL 线路。 如果这不起作用、您需要在 TCA9548上切换复位、然后您可以访问其他通道(Ch0除外)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    感谢您的回答。 您能告诉我为什么 TCA9548在 Chennel o SDA 卡住时无法访问其他 I2C 通道吗?  

    谢谢  

    Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Ch0被使能且一直为低电平、那么该低电平将传播到主 SDA 线路。 切换复位将禁用 CH0和主 SDA 看不到阻塞的总线。

    或者、您可以让主器件检测卡住的总线、然后切换 SCL 线路9或18次、以查看从器件锁存 SDA 低电平是否释放 SDA 线路。

    -Bobby