This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:以太网数据传输问题

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878628/dp83867is-ethernet-data-transfer-issue

器件型号:DP83867IS

您好,

我们尝试在 RGMII 模式下将 DP83867以太网 PHY 连接到 Zynq 处理器。  

使用的 Linux 内核版本为4.19。通用 phy 驱动程序用于配置 phy。

以太网保持环回模式

当 phy 配置为数字、模拟和外部回路模式时、也会出现相同的行为。

当 phy 寄存器为读时、回送模式被禁用、而在 MAC 侧、回送模式也被禁用。

PHY 寄存器的值如下

reg 0 = 140  
reg 1 = 7949
reg 2 = 2000
寄存器3 = A231
寄存器4 = 1E1  
寄存器5 = 0
reg 6 = 64
reg 7=2001
寄存器8 = 0
寄存器9 = 1300
寄存器 A = 0
寄存器 b = 0
reg c = 0
寄存器 d = 0
reg e = 0
reg f = 3000
寄存器10 = 5448
寄存器11 = AB02

禁用环回的建议 会有所帮助。

 

此致、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandeep 吗?

    您也能为我读取寄存器0x15和0x16吗?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    PHY 寄存器值  

    ***** 寄存器转储*****

    reg 0 =140
    reg 1 =7949
    reg 2 =2000
    reg 3 =A231
    reg 4 =1E1
    reg 5 =0
    reg 6 =64
    reg 7=2001
    reg 8=0
    reg 9=1300
    reg a =0
    reg b =0
    reg c = 0
    reg d =0
    reg e =0
    reg f =3000
    reg 10 =5448
    reg 11 =AB02
    reg 12=0
    reg 13 =44
    reg 14=29C7
    reg 15=0
    reg 16=0
    reg 17 =40
    reg 18 =6150
    reg 19 =4444
    reg 1a =2
    reg 1b = 0
    reg 1c = 0
    寄存器1D = 0
    reg 1e =2
    reg 1f =0
    reg 20 =140
    reg 21 =7949
    reg 22=2000
    reg 23 =A231
    reg 24=1E1
    reg 25 =0
    reg 26=64
    reg 27 =2001
    reg 28 =0
    reg 29 =1300
    reg 2a =0
    reg 2b =0
    reg 2c =0
    reg 2d =0
    reg 2e =0
    reg 2f =3000
    reg 30 =5448
    reg 31 =AB02
    reg 6E =0

    谢谢、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    如果 PHY 读回它不是处于任何环回模式、您如何验证它是否保持环回模式?  

    谢谢、

    Cecilia