This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:DIN/ROUT 引脚的正确端接

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900706/ds92lv18-proper-termination-of-din-rout-pins

器件型号:DS92LV18

您好!

根据 DS92LV18开发板的参考原理图、我用50 Ω 电阻将 DIN 输入端接至 GND。 我对输出电压执行了相同的操作、但看到输出电压仅为预期输出的一半(测量接近1.5V 的峰值输出)。 我移除了50欧姆电阻器、Rout 处的电压为3.28V (来自3V3电源轨)、现在可以了。 我的问题就是这个-为了保持信号完整性、ROUT 上是否需要任何端接? 输出信号速率最大为10MHz (用于在其他较低频率的应用中传输 SPI)、并且路由直接连接到 Intel FPGA 引脚。

此外、移除 DIN 端接的后果是什么? 50欧姆时这些正确值吗?

谢谢、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    DIN/ROUT 不需要端接。 我认为、它仅在 EVM 板上以50欧姆端接、以连接具有50欧姆源阻抗的信号发生器。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 I.K. 我们还考虑将 SN65LV1224/1023对用于系统的不同部分。 我认为同样的指导原则也适用于这些芯片?

    -Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    此致、

    I.K.