This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158 EDID、无 I2C

Guru**** 2777995 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890724/tdp158-tdp158-edid-no-i2c

器件型号:TDP158

尊敬的 TI 团队:

   :使用 tdp158作为 HDMI 转接驱动器、但客户电路板上没有 DDC_SCL 和 DDC _ SDA 接口、请参阅设计规范第43页的"tdp158具有 DDC 嗅探模式的源端应用"。当前情况如下所示

直接连接至 HDMI 显示器和 HDMI 显示器的客户电路板正常

2.连接到带有 客户 板和 HDMI 显示屏的 tdp158板异常  

3.将 tdp158板与计算机连接,HDMI 显示正常

请给我一些 建议

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CQ.LV

    您是否会分享客户电路板和 TDP158电路板原理图?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

    随附原理图、请提供帮助

    谢谢

    CQ.LVe2e.ti.com/.../TDP158.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CQ

    查看原理图、TMDS_CON_DI2_CTRL_CLK/DATA 是否连接到源? 3.3V 或5V 的源 DDC 电压要求是什么?

    对于源应用、您是否在 TMDS_CON_DDI2_CTRL_CLK/DATA 上具有2k 上拉电阻? 我会移除 TMDS_CON_DDI2_CTRL_CLK/DATA 上的电容器。

    谢谢

    David