This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:端接电阻和功率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890926/am26c32-termination-resistance-and-wattage

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件:AM26C31THVD1429

大家好、

我的客户希望知道所需的120欧姆终端电阻器的功率。

您能否提供如何计算所需的瓦特值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    终端电阻器的额定功率将取决于系统需要承受的总线电平。 通常、找到该值的方法是计算存在最大差分电压时电阻器将看到的电流 Ir = Vdiff / Rterm。 然后、可以使用 P = I^2 * R 来确定额定功率。这也可以使用 P = V^2 / R 来简化

    例如:如果系统使用120欧姆端接、则需要与 AM26C31提供的14V 最大差分电压相同的最大差分电压、则电阻器消耗的最大功率为14V^2/120欧姆= 1.63瓦。 该额定值足以承受电压超过正常 RS-485驱动值的总线故障状态。 如果电阻器的值只能用于驱动器预期产生的差分电压(AM26C31 Vout[MAX]= 7V)、则额定功率可能接近0.5瓦。  

    请告诉我这是否合理、或者您还有其他问题。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答、但让我确认一些要点。

    问题1)根据 AM26C31的数据表、在提供 VCC=5V 的情况下 VOH =3.4V 的典型值、因此我假设端接电压上的电压为3.4V。  是否可以假设3.4^2/120 = 0.096W、或者在总线故障情况下、我们是否应该建议5^2/120 = 0.21W?

    问题2)我们是否也可以对 THVD1429采用同样的思维方式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    问题1)根据  AM26C31的数据表、在提供 VCC=5V 的情况下 VOH =3.4V 的典型值、因此我假设端接电压上的电压为3.4V。  是否可以假设3.4^2/120 = 0.096W、或者在总线故障情况下、我们是否应该建议5^2/120 = 0.21W?
    您选择使用的额定值将取决于您的系统所需的容差。 如果您的设计不需要承受总线故障条件、则根据您的计算使用瓦数较低的电阻器是合适的。  

    问题2)我们是否也可以对  THVD1429采用同样的思维方式
    是的、这些计算是针对符合 RS-485标准的器件进行的。 另请注意、THVD1429的功率耗散上限受驱动器短路输出电流的限制。  

    此致、
    Eric