This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最新发布的 TI RS-232收发器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429, TRS3122E, SN65C3223E, TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900176/what-re-the-recently-released-rs-232-transceivers-in-ti

主题中讨论的其他器件:THVD1429TRS3122ESN65C3223ETRS3232E

您好!

关于"TI 最近发布的 RS-485收发器是什么"、有一个很好的看法。 对于 RS232收发器,是否可能有相同的答案?

我必须在电路板上制作4个 RS232/RS485、如果我对总占用空间没有任何问题、多协议收发器是否是一个不错的选择?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 TI 目前没有 RS485和 RS232等单芯片解决方案、但可以使用多个收发器来实现。 您的 RS232端口是否包含两个发射通道和两个接收通道? 您需要以什么波特率运行?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的第一次回复。

    我需要2个传输通道和2个接收通道。 关于波特率:115K 就足够了。  

    那么您推荐哪一部分? EMC 抗扰性可能是一个重要的标准、也可能是一个小型封装。

    我已经选择了 RS485收发器,这要归功于 : RS-485英雄器件 Flyer.pdf 和 推荐的新 RS-485器件替换件以及 Upgrade.xlsx

    我选择了 THVD1429

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、我们关于最新 RS232收发器的建议是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    您可以查看 TRS3232E、它可以在3.3V 或5V 电压下运行、支持高达250kbps 的波特率、并且具有可用于外部端口的高级内部 ESD 保护。  如果您需要具有额外关断模式的收发器、可以查看 SN65C3223E 等内容。  或者、如果您希望在 VCC = 1.8V 或4mm x 4mm QFN 封装支持下运行、可以考虑使用 TRS3122E (我们的最新器件)。

    此致、
    最大