This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300A 和 TPD6S300有何区别?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872719/tpd6s300-what-s-the-difference-between-tpd6s300a-and-tpd6s300

器件型号:TPD6S300
Thread 中讨论的其他部件:、 Strike

 TPD6S300A 和 TPD6S300有何区别? 我应该向客户推广哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大的区别在于、TPD6S300A 在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击期间保持 USB Type-C 端口的连接。 TPD6S300A 还提高了无电电池的性能。 请查看 TPD6S300A 数据表中的第8.3.5节、了解有关每项改进的更多信息。 如果客户正在寻找在 ESD 冲击期间保持 USB Type-C 端口连接的保护器件、或需要随 TPD6S300A 一起改进电池电量耗尽情况、请推荐 TPD6S300A。  

    谢谢、

    Emma