This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:支持 MIPI DSI 1.0.1和 MIPI D-PHY 1.2?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891179/sn65dsi83-suppport-the-the-mipi-dsi-1-0-1-and-mipi-d-phy-1-2

器件型号:SN65DSI83

大家好,我有 一个 DSI 1.0.1的 CPU,但 SN65DSI83是为 DSI 1.0.2设计的。  能否使用 SN65DSI83将其从 DSI 传输到 LVDS?  

CPU 的 DSI 信息:

4.4.1 MIPI 显示串行接口(DSI)
标准
MIPI D-PHY 1.2
MIPI DSI 1.0.1    必备特性
SN65DSI83的信息:
 实现 MIPIRegisteredD-PHY 版本1.00.00物理层前端和显示串行接口(DSI)版本1.02.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xianhong、

    是的、您可以在此处使用 SN65DSI83。

    此致、

    I.K.