This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9517:有关 PCA9517 B 侧 SDA 上尖峰的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890859/pca9517-a-question-about-a-spike-on-b-side-sda-of-pca9517

器件型号:PCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9517

您好!

当我的客户使用 PCA9517时、他们面临一个问题。

下面是它们的方框图:

"μ I2C总线电平变换驱动器"是 PCA9517。

"数字DC μ C/DC PMBus 25A模块" 是一款具有 PMBus 的直流/直流电源模块。

以下是输入波形:

黄色为 SDA0、红色为 SCL0。

但我们发现 SCL 输出上存在尖峰、

黄色的是 SDA1、红色的是 SCL1。

移除 R1和 R2后、尖峰消失。

我们的问题是:为什么 B 侧的 SCL 出现尖峰? 如何避免呢?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    此器件在 B 侧有一个已知的勘误表、其中器件可能会在某些事件(如时钟扩展)期间导致过冲。 串联电阻可能会通过向引脚施加视在负载来放大这种现象、从而延迟其响应。 因此、我们建议在新设计中使用 TCA9517。 对于使用 PCA9517的设计、建议不要在器件的 B 侧使用上升时间加速器、也不要在总线上包含一个大电容负载来限制过冲。 如需更多信息、请参阅 PCA9517数据表第8.2.1节中的勘误说明。  

    如果您认为可能有其他原因导致该问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复、我读了8.2.1、但在图中、尖峰出现在 SDA 上、而不是 SCL 上。 SCL 和 SDA 上的尖峰具有相同的原因?

    如果我们无法添加 容性负载、我们是否可以将上拉电阻器值更改为10K 以限制电流?

    谢谢你

    此致

    Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    我相信两条线路(SDA 与 SCL)使用相同的电路、所以这两条线路上都会发生相同的现象。 由于这种情况的发生方式(低电平输出的微小变化密切地发生在一起)、它在时钟展宽期间在 SCL 中最普遍。  

    该尖峰通常是由错误触发的上升时间加速器引起的。 由于这种类型的信号上升与上拉电阻器无关、因此更改该值可能不会直接抑制尖峰。 增大此电阻器的尺寸可能允许其他器件拉低电平电压、这可能会阻止触发任何上升时间加速器、但它不会对 PCA9517的静态电压偏移产生太大影响。  

    是否可以将您使用的器件更改为 TCA9517? 此器件与 PCA9517完全等效、但包含此勘误表的解决方案。

    此致、
    Eric