主题中讨论的其他器件: TCA9517
您好!
当我的客户使用 PCA9517时、他们面临一个问题。
下面是它们的方框图:
"μ I2C总线电平变换驱动器"是 PCA9517。
"数字DC μ C/DC PMBus 25A模块" 是一款具有 PMBus 的直流/直流电源模块。
以下是输入波形:
黄色为 SDA0、红色为 SCL0。
但我们发现 SCL 输出上存在尖峰、
黄色的是 SDA1、红色的是 SCL1。
移除 R1和 R2后、尖峰消失。
我们的问题是:为什么 B 侧的 SCL 出现尖峰? 如何避免呢?
谢谢你。
此致