This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 转 SPI 解决方案

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872439/tusb3410-usb-to-spi-solution

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

您好、先生、

 TUSB3410能否支持 USB 转 SPI 转换?

如果没有、我们是否有其他解决方案可以实现 USB 到 SPI 转换?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了

    我看到 TUSB9261有两个 SPI 端口、这是否支持 USB 转 SPI 转换?

    但这是一个超致命的问题、我们是否有一个简单的解决方案?

    应用如下所示、

    希望使用 SPI 与 CPLD 进行通信、但 CPU 没有 SPI、只有 USB、因此我们希望使用 USB 转 SPI 转换来实现这一点。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    遗憾的是、TUSB3410和 TUSB9261无法支持此应用。 TUSB9261仅用于 USB 至 SATA、而 TUSB3410不具有仅 I2C 的 SPI 功能。 TUSB9261只有1个用于 EEPROM 加载的 SPI 接口、额外的 SPI 芯片选择引脚不是完整的 SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    明白了。 谢谢。