This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867 CAN#39;t ping with 1000Mbps SGMII mode

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900038/dp83867e-dp83867-can-t-ping-with-1000mbps-sgmii-mode

器件型号:DP83867E

您好,

客户使用 Boardcom IC (仅支持固定1000Mbps SGMII 协议)将 DP83867与4线 SGMI 模式连接。 应用环境如下: 仅支持1000Mbps SGMII)——> phy—> RJ45的交换机(

通过调试、 PHY 数据速率仅为10Mbps、开关和 PHY 无法 连接、 相关寄存器配置如下:

0x01 7949

0x02 2000

0x03 A231

0x04 01E1

0x05 0000

0x06 0064

0x07 2001

0x08 0000

0x09 1300

0x0F 3000

0x10 5C48

0x11 A802

0x12 0000

0x13 0044

0x14 29C7

因此、客户想要确认 DP83867是否支持具有4线模式的固定1000Mbps SGMII? 因为 寄存器0x13是 0044、表示 xGMII 错误。  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您的参与。 我将花些时间查看您的寄存器设置并确定要调试的区域。  

    DP83867I 支持4线和6线 SGMII 模式。

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    非常感谢您的回复。

    你有更新吗? 或者、DP83867是否需要针对4线 RGMII 模式进行额外配置?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您能否提供您在应用中使用的自举配置?  

    根据您共享的寄存器设置、器件似乎处于1000Mbps 全双工模式(0x0011位15-12)、自协商已完成或禁用但无链路(0x0011位11-10)。 如何确定 PHY 数据速率为10Mbps? 是否在寄存器0x0010中强制执行链路正常?  

    寄存器0x0037、0x006E 和0x006F 也可能有助于诊断问题、请在问题发生时共享这些读数。

    您能否确认开关可以在4线 SGMII 模式和6线 SGMII 模式下恢复 SGMII 时钟?

    此致、

    Justin