This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:LMH0002的应用场景问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891133/lmh0002-application-scenario-problem-for-lmh0002

器件型号:LMH0002

我想知道、如果 LMH0002可用于远距离(约100米)传输单个脉冲?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 这取决于100m 电缆末端的接收器。 LMH0002只是另一端需要恢复该脉冲的发送器和接收器。

    2)。 请注意、LMH0002与75欧姆电缆进行交流耦合。 因此、由于交流耦合电容值和端接阻抗、存在 RC 时间常数。 这意味着脉冲需要小于该 RC 时间常数。

    此致、Nasser