This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548AEVM:是否有任何人拥有 TCA9548AEVM 2D dxf 文件或大小?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871591/tca9548aevm-does-anyone-have-the-tca9548aevm-2d-dxf-file-or-size

器件型号:TCA9548AEVM

大家好:

是否有任何人拥有 TCA9548AEVM 2D 数据或此电路板尺寸?

http://www.ti.com/tool/TCA9548AEVM#1

我们计划将此演示套件放入我们的系统中、但我们需要该电路板的尺寸来评估是否能够放入。

如果有人有 DXF 会很棒! 或者仅尺寸合适!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    遗憾的是、我不知道该 EVM 的原始源文件位于何处。 不过、我将订购样片 EVM 并为您测量尺寸长度和宽度。 (看起来我手头上也没有任何东西!)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby:

    如有可能、请提供高度(包括连接器)。

    谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    电路板刚刚到达。

    长 x 宽=4.3cm x 5.1cm

    母接头的高度约为0.9cm

    电路板厚度约为0.2cm

    最高的连接器可能是0.9cm 左右的公头

    因此、总高度约为2cm

    您还需要对进行测量吗?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我的上帝,谢谢 Bobby!

    这对我们来说确实是一大帮助。

    BTW,您是否能够为   我们获取3D 文件(dxf 或 stp 或 igs)?

    原因我们需要确保其上的螺孔,并尝试在我们的产品上修复此问题!

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    “BTW,您能为   我们获取3D 文件(dxf 或 STP 或 igs)吗?”

    我在订购电路板之前尝试为您找到3D 文件。 我最后花了一个多小时浏览我们的 PCB 架构、但仍然无法找到它。 EVM 看起来是在我们较新的 PCB 归档系统之前制造的、因此很难找到。

    我唯一可以想到的另一种查找方法是查找以前从事此工作的工程师(如果他仍在 TI 工作)。 我可以询问并查看我发现的内容。 但没有承诺。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、EVM 团队帮助我通过不同的存档系统查找文件。 我能够找到源文件。

    e2e.ti.com/.../HVL083A.DXF

    随附的是 PCB 的 dxf 导出。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!  

    尽管该文件仅具有2D 视图、但与之相反、没有用于固定的螺孔。

    我们将设计一个塑料机械装置来将其固定在我们的产品上。  

    再次感谢:)