This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:更新了输出端口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880015/tca9554a-update-output-ports

器件型号:TCA9554A
主题中讨论的其他器件: PCF8574

您好专家、

 如果  I2C 继续写入数据、TCA9554A 能否更新输出端口?

-起始位

-从机地址

-寄存器地址

-写入数据 (输出设置1)

-写入数据 (输出设置1)

-写入数据 (输出设置 N)

-停止位

如图23所示。 来自端口的数据输出的时序是在写入数据之后。 因此、我认为它 可以更新每个写入数据时序。 正确吗?  

此外、您是否对可按如下方式控制的 I/O 扩展器有任何想法?  (用例仅输出)

-起始位

-从机地址

-写入数据

-停止位

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yusuke Mukuno"]

    器件型号:TCA9554A

    您好专家、

     如果  I2C 继续写入数据、TCA9554A 能否更新输出端口?

    -起始位

    -从机地址

    -寄存器地址

    -写入数据 (输出设置1)

    -写入数据 (输出设置1)

    -写入数据 (输出设置 N)

    -停止位

    如图23所示。 来自端口的数据输出的时序是在写入数据之后。 因此、我认为它 可以更新每个写入数据时序。 正确吗?  

    这是一个有趣的问题、我实际上不知道这个器件的输出引脚是否能够像您建议的那样、通过每个 ACK 以连续写入序列来改变它们的输出。 我猜我们的器件需要一个停止条件、否则它不会更新其输出。 我相信我们的 PCF 器件确实支持这种功能、正如我上周进行的测试一样、发现它们将在每次 ACK 后更新、但该器件实际上具有寄存器、因此状态机不同于 PCF 器件。 您是否希望我订购样片并测试 TCA9554A 的此功能?

    此外、您是否对可按如下方式控制的 I/O 扩展器有任何想法?  (用例仅输出)

    -起始位

    -从机地址

    -写入数据

    -停止位

    是的、我们的 PCF8574器件。

    谢谢

    穆克

    [/报价]