This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:无论 VCCP 电源如何、端口引脚输入电压是否可以高达5V?

Guru**** 2941180 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891059/tca6424a-can-the-port-pin-input-voltage-go-up-to-5v-regardless-of-vccp-supply

器件型号:TCA6424A

正如数据表所建议的、无论 VCCP 电源是什么、TCA6424A 的端口引脚输入电压都能真正上升到5V 吗?

我想在1.8V 电压下运行 VCCP 管脚,但当我将这些管脚设置为输入时,允许它们浮动高达5V。 这会损坏器件吗? 如果不是、它将如何影响它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、数据表的第8.3.1节正确地指出、当配置为输入时、IO 可支持高达5.5V 的电压。  在这种情况下、输入将为高阻态、不应灌入明显的电流。

    此致、
    最大