This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:热插拔后、tusb8044AI 可以#39;t 识别 USB3.0

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900634/tusb8044a-tusb8044ai-can-t-recognize-usb3-0-after-hot-plug

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB8044

TUSB8044寄存器使用默认值、SMBus 和 I2C 禁用。

2.主机可以在主机上电时检测 USB3.0器件、但在拔插 USB3.0器件后、主机无法检测 USB3.0器件。

主机可以始终检测 USB2.0器件。

为什么热插拔后 tusb8044AI 无法识别 USB3.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CS、

    移除 USB 3.0设备后、您是否看到 USB 主机报告其已断开连接?  您使用的是什么操作系统?  正在使用哪种类型的 USB 3.0连接器?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复。

    在移除 USB3.0器件时、报告为断开连接。

    2. Android

    3. USB3.0_ATYPE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    如果集线器在未连接 USB 3.0设备且连接了一个设备的情况下通电、是否会显示?  您是否有 USB 主机控制器的任何调试输出?

    此致、

    JMMN