This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI 到 LVDS 单/双链路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C3201, TFP401A, DS90C387A, TFP401, DS90C187, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899842/hdmi-to-lvds-single-dual-link

主题中讨论的其他器件:DS90C3201TFP401ADS90C387ATFP401DS90C187DS90C387

您好!

我目前正在设计 HDMI/DVI (无音频)的显示器解决方案。 我必须使用相同的电子器件同时支持1280x800像素单链路 LVDS 显示和1920x1080像素双链路 LVDS 显示。

由于 TI 没有单芯片解决方案、我计划将 TFP401A 用于接收器、然后将 DS90C3201用于 LVDS 串行化以进行显示。 对于双链路、这似乎非常简单、只需将 TFP401A 奇数像素输出连接到 DS90C3201奇数像素输入即可、偶数像素也是如此。 但是、TFP401A 在1像素/时钟模式下使用偶数像素输出、但 DS90C3201使用奇数 LVDS 端口(奇数像素 TTL 输入)。 这意味着我需要设计两个不同的板:一个具有直接奇数 和偶数连接(双链路)、一个具有奇数连接(单链路)。 我是否正确理解了规格? 有没有办法解决这个问题?

如果我理解正确、DS90UB949/DS90UB948组合可以满足我的需求、但 IC 要贵得多、您甚至可以 用更少的资源获得单芯片模拟器件 ADV7613 HDMI 到 LVDS 桥接器。

此致、

/维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ville、

    我们在 http://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf?ts=1587745812546上提供了有关如何执行此转换的指南

    DS90C387A 可用于双通道 RGB 到 LVDS、这可能是最稳定的解决方案。 一个板可用于1280x800或1920x1080

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我之前已经阅读过此应用手册、我认为 TFP401A/DS90C387A 具有与 DS90C3201相同的问题、而我在之前的帖子中试图对此进行澄清。

    在应用手册中、您指的是 DVI 端奇数 TTL 输出(QO0、QO1...) 连接到387A 奇数输入(B10、B11...) 和偶数输出(QE0、QE1...) 至偶数输入(B20、B21...) 根据应用手册表4。 这适用于双链路 LVDS (48位 TTL 输入)。

    但是、在1像素/时钟模式(像素低)下、TFP401A 仅在偶数像素输出上输出数据、奇数像素输出在1像素模式下不使用。 现在、从 B20 (同一 PCB)开始、TF401A 偶数输出仍然连接到387A 偶数输入。 通过将双引脚接地为单像素面板配置 DS90C387A 可禁用 A4-A7和 CLK2、后者可从偶数输入获取其输入。 为了澄清这一点、我已附上应用手册中的表4、并列出了未使用的输出和输入。

    因此、问题在于 TFP401A、它在单像素模式下的偶数输出上输出数据、而不是在单像素模式下的奇数输出上输出数据、而387A 将其用作输入。 如果 TF401A 在单像素模式下使用奇数像素输出、一切都正常、但实际上却不行。

    我在这里有什么问题吗?只是因为它不能通过使用控制信号(像素、双像素)同时用于单像素和双像素模式?

    Regads、

    /维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ville、

    好的、我现在看到了问题。 我认为您的分析是正确的。 以下是您的另一个备选方案:

    DVI -> TFP401A (单像素模式)-> DS90C189 (单像素或双像素输出模式)-> LVDS

    DS90C189在 SISO 模式下可支持高达105MHz 的频率、从而支持1280x800单 LVDS 屏幕。  

    在 SIDO 模式下、DS90C189可支持高达185MHz 的频率、这种模式可支持1920x1080双 LVDS 屏幕

    TFP401A 可在单像素输出模式下支持高达165MHz 的频率、这种模式可支持上述两种配置。 因此、您只需将 TFP401的偶数(单链路)输出连接到 DS90C189的单链路输入(奇数输入)即可。 但没关系、因为 TFP401和 DS90C189之间的链路始终是单链路。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    这是一个有趣的主意。 您知道吗、以前有人在60Hz 下实现全高清分辨率时做过这件事吗?

    我们的全高清双链路 LVDS 显示时钟频率为73MHz、在单像素模式下意味着146MHz、仍在 TFP401A 规格范围内。

    DS90C189和类似的 DS90C187 (价格约为一半)都支持 SIDO。 遗憾的是、它们都使用1.8V Vdd、并且不能承受3.3V 电压、因此我需要添加快速电平转换器或尝试每个信号中的普通分压器是否工作。

    3.3V DS90C387也可通过双引脚配置为 SIDO 模式。 数据表中对最大时钟频率有一点不清楚。 描述中提到了"32.5至112/170MHz 时钟支持"、但同时"最大像素时钟速率增加到112MHz"

    在电气特性中、有 TCIP (周期中的 TxCLK)参数。 SISO 和 DIDO 模式的最小值为8.928ns (112MHz)和 SIDO 5.88ns (170MHz)。 您能否确认在单输入/双输出配置下以高达170MHz 的输入时钟运行 DS90C387是否正常、因为这样可以避免使用电平转换器和1.8V 稳压器?

    您是否知道是否有任何合适的评估套件等可用于在进行设计之前确认操作?

    同时、您能否确认 TF401A 和 DS90C387的生命周期、因为这些似乎是相当旧的 IC?

    此致、

    /维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ville、

    我不熟悉这方面的任何客户设计、但根据器件规格、这应该是可行的。  

    DS90C387在 SISO 模式下可支持高达112MHz 的频率、在 SIDO 模式下可支持高达170MHz 的频率、因此我认为适合执行以下操作:

    DVI -> TFP401A (单像素模式)-> DS90C189 (单像素或双像素输出模式)-> LVDS

    遗憾的是、我们没有可用于这些器件的 EVM、但我们不打算很快将这些器件停产、以便它们适用于新设计。  

    此致、

    Casey