This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:有关功耗和 I2C 初始化的问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879917/sn65dsi84-questions-on-power-consumption-and-i2c-initialization

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

你好、在那里

我对 SN65DSI84有一些问题、请帮我回答。

在 数据表第7页、我认为 VCC 上有一个拼写错误。  它是否最小值为1.65V/标称值为1.8V/最大值为1.95V?

 

2.您是否有1920x1080的电流消耗数据?

在数据表第8页上、只有1440x960示例和最大150mA 的电流消耗。

以下条件如何?  这种1080p 情况下的消耗电流是多少?  请提供1080p 外壳的参考电流值。

1920x1080

(a) LVDS 通道数= 2 x (4个数据通道+ 1个 CLK 通道)

(b) DSI 通道数= 4个数据通道+ 1个 CLK 通道

(C) LVDS CLK 输出= 148.5 M

(D) DSI CLK = 500M

(e) RGB888、LVDS18bpp

3.您是否有 I2C 初始示例代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    1.您答对了。

    很抱歉、我们没有这些条件的数据。 不过、您仍然可以使用数据表中提供的值作为参考。 典型值/最大值将会更高。 但是、请注意、您的应用中不会为此分辨率使用500MHz DSI CLK。  对于2 x 74.25MHz LVDS 时钟、DSI CLK 应为445.5MHz。  

    我们没有示例代码、但您可以使用 DSI 调谐器来帮助您配置器件寄存器。

    此致、

    I.K.