This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:DS280MB810的最低工作频率?

Guru**** 2987780 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899694/ds280mb810-minimum-operating-frequency-for-the-ds280mb810

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS280BR810

  • DS280MB810是否具有最低工作频率?
  • 该部件用于以太网信号。  在数据路径上、它是否仍可在250kHz 至3GHz 范围内的50%占空比时钟下工作?
  • 我想在 LVPECL 环境中连接该器件。  输入和输出是否与该电压电平兼容?  什么是 VIH、VIL、VOH、VOL?
  • 是否有芯片间偏斜规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    1)。 250kHz 至3GHz 的频率非常低。 话虽如此、只要交流耦合电容足够大、足以处理数据模式运行长度的 RC 时间常数、这应该是可以的。 如果应用确实仅需要250kHz 至3GHz、请告知我们 Sine 可能有更适用的器件。

    2)。 此器件的主要应用-正如您所注意到的、是以太网基础设计。 但是、如果应用的时钟频率主要高达3GHz、则可能会超频。 此外、该器件可能会增加残余随机抖动、因此时钟分配可能 并不理想。

    3)。 DS280BR810是一款具有一定增益量(14GHz 时为~15dB)的线性转接驱动器、因此3GHz 时没有太多增益。 因此、我们的预期是 、在3GHz 时、该部件的作用类似于模拟直通或缓冲器。

    4)。 我不相信这是有特点的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    对于250kHz-3GHz 时钟信号、哪种解决方案更适用?

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    如有可能、请通过内部电子邮件向我们发送应用方框图和更多详细信息。 请告诉我们。

    此致、Nasser