This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:具有集成磁体的 PoE RJ45建议

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872283/dp83867ir-poe-rj45-with-integrated-magnetics-recommendations

器件型号:DP83867IR

大家好、

我们是否有任何推荐用于 PoE 的具有集成磁性元件的 RJ45? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 PoE 磁性元件的推荐列表。

    请确保磁性元件符合 IEEE802.3规范。

    如果使用的是 TI 的 PD 或 PSE、请咨询该电源团队了解其要求。