This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:SMBus 最大频率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890043/tusb4020bi-smbus-maximum-frequency

器件型号:TUSB4020BI

各位专家、您好!

TUSB4020BI 可为 SMBus 支持多大的时钟频率?
我无法在数据表中找到。 TUSB4020BI 能否支持400kHz?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    TUSB4020B 仅支持100kHz 操作。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。 我知道 TUSB4020BI 可以支持100kHz 操作。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi