This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TUSB564在不同情况下的功耗

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879305/tusb564-the-power-consumption-of-tusb564-in-different-situation

器件型号:TUSB564

大家好、

我的客户 想向您咨询 TUSB564在不同情况下的功耗。

客户的产品是显示器。

  • PC 进入睡眠模式(关闭显示监视器):如果系统保持 DP 交替模式、则进入睡眠模式时 TUSB564的功耗是否会降低? 功耗是多少?
  • PC 进入睡眠模式(关闭显示监视器):如果系统保持 DP 交替模式、TUSB564的功耗是否会在没有任何 DP 和 USB 信号通过的情况下降低? 功耗是多少?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    处于睡眠模式时、TUSB564功耗将随活动 DP 信道的数量而变化。 在4通道 DP ATL 模式下、功耗将为660mW、如数据表中所示。

    在第二种情况下、功耗取决于激活的 TUSB564模式。 如果处于 USB 模式、TUSB564将进入较低的功耗状态、功耗将为数据表中列出的2.5mW。 如果在 DP + USB 模式下、功耗将如数据表中所列。 在 DP 模式下、即使没有信号、功耗也会随着通道数的激活或保持启用而变化。

    功耗列在 数据表的第6.5节电气特性下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    了解。 客户希望了解更多有关第一个案例的信息。

    如果  在 snoop 模式下 DP 信道未激活(NB 没有 DP 信号)、但仍保持在 DP 交替模式、则功耗是否会降低。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    如果没有来自 NB 的信号且启用了 snoop 功能、DP TX 应关闭 AUX 上的所有通道、从而降低 TUSB564的功耗。 在这种情况下、DP 链路进入较低功耗模式、假设 Type-C 仍处于连接状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    客户希望了解低功耗模式下的大致功耗、因为他们对系统的节能有顾虑。

    它是否与 数据表第6.5节中显示的 PCC-NCUSB 模式(2.5mW)相同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在这种情况下、TUSB564的功耗将更接近关断功耗。