This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:/RE 引脚连接

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871236/sn65lbc180-re-pin-connection

器件型号:SN65LBC180

大家好、

我的客户不需要启用功能。

因此、客户应将/RE 引脚连接到 GND。 我的理解是否正确?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi-San、

    是的、您回答正确。  /RE 可连接到 GND。  这将使接收器始终处于启用状态、这意味着 A/B 线路的状态将反映在 R 输出引脚上。  如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的快速回复。

    此外、客户应将 DE 连接到 VDD。 是否也正确?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi-San、

    将 DE 连接到 VCC 电源轨对于器件来说是可以的。  但是、在此配置下、您应该确保其他节点不需要使用 Y/Z 线来传输数据。  例如、这是点对点(双节点)网络或多点全双工网络中的"主"节点的有效配置。  但是、它不适用于多点全双工网络中的"从属"节点。  (有关此类网络的示例说明、请参阅数据表中的图20。)

    此致、
    最大